This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:关于超声波气体测量异常问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1503393/evm430-fr6043-regarding-the-issue-of-abnormal-ultrasonic-gas-measurement

器件型号:EVM430-FR6043

工具/软件:

图片中的信号来自哪里? 为什么我没有检测到 X1上的任何信号输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 您是否浏览过 EVM 用户指南? 我看不到 J5和 J6上连接了任何换能器。

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了用户指南并按照说明刻录了程序。 换能器直接焊接到电路板的背面。 目前,上层计算机可以成功配置参数,但仍然无法捕捉传感器驱动波形,上层计算机获得的波形混乱。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偶然上电后、我捕获了一个由换能器驱动的正弦波、但在运行一段时间后、振幅变得越来越低。 我没有时间保存波形。 当我再次通电时、我捕获了另一个异常波形、如图所示。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来传感器可能有问题、您是否可以换用另一个传感器来排除这一潜在原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前只有一个470KHz 传感器。 您是否有用于气体流量检测的推荐换能器套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看这篇文章、其中提到了几种适用于气体检测应用的技术:

    www.ti.com/.../slaa958b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从本文中可以看出、我使用的470KHz 传感器满足要求、我尝试替换另一对具有相同结果的470KHz 传感器。 这是为什么? 这种异常驱动波形的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 GUI 中的设置是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP2选择5V 并持续复位导致逐渐欠压。 选择3.3V 是正常的。