This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EM-DESIGN-CENTER:Window 11支持?

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1505901/msp-em-design-center-window-11-support

部件号:MSP-EM-DESIGN-CENTER

工具/软件:

尊敬的专家:  

客户想知道我们是否支持 EMDC 的窗口11?

您可以看到所有内容都无法配置、您有任何建议吗?  

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    它在装有 Windows 11的 PC 中正常工作。

    如果有任何 IT 行为导致 GUI 损坏、请让客户检查其 PC。

    然后再次尝试重新安装 GUI。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:  

    我可以重复此问题、您能帮助我检查您的系统信息吗?

    可能是因为 Java 版本?   

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请参阅以下信息:

    在我使用 Windows 11时、GUI 会将 PC 重新协调为窗口10。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:  

    如果这是窗口10支持、我们需要求解它来支持窗口11。  

    我们可以配置它的任何机会吗? 客户无法使用此软件。  

    此致、  

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我认为它与 Windows 11无关。 Java 脚本可能是更多相关问题。 它值得一试。

    我可以尝试在我的个人计算机上查看它是否在 Windows 11中工作。

    我们现在没有在上一个工具链中进行修复、我们移动 mspm0系列来进一步支持我认为的计量库和工具。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我认为你是对的,这可能与 Java 版本有关。  

    请参阅我的输入  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的测试和更新、了解如何解决问题。

    B.R.

    Sal