This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043IPN 唯一器件 ID?

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1509502/msp430fr6043-msp430fr6043ipn-unique-device-id

器件型号:MSP430FR6043
主题: MSP430WARE 中讨论的其他部件

工具/软件:

您好、

我们希望在 MSP430FR6043IPN 上实现一项功能、从而能够从 MCU 读取唯一的器件 ID。 我们更希望自己不必分配 ID。

内部版本、我正在查看器件描述符表:



如果我们读取低/晶圆 ID、芯片 X 位置和芯片 Y 位置的寄存器内容并 将它们连接在一起、这是否会产生唯一的字符串?

我们正在寻找一种方法来保证同一 MCU 的两个器件都不具有相同的 ID。


感谢您的意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再往下看、可以看到 TLV 中有一个128位长度的"随机数"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 实际上,它似乎随机数有很低的可能性被重复。

    在这里添加这个对于谁可能会碰到这个帖子有同样的问题:我的同事能够找到几个关于这个论坛的帖子。 我们的结论是、TI 不会通过使用这些方法来保证唯一的数字、而是建议使用联动序列化(分配数字)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现2个地方声称它应该是"独特的":

    • 指定 slau367p (MSP430FR6043 MCU 用户指南)第67页、标签值08h 表示" 独一无二 裸片记录"。
    • 在最新的 MSP430Ware 3_80_14_01\driverlib\driverlib\中 MSP430FR5xx_6xx \tlv.h、 TLV getDeviceType 的说明显示"检索 独一无二 TLV 结构中的器件 ID"。

    这些  信息不正确吗?

    在7年前的 MSP430F5438A:芯片识别 标签上、TI 代表对此提出了索赔 不会 保证这种独特性... 但那是7年前、对于闪存型器件。 TI 是否仍不能保证新款 FRAM 器件(MSP430 法国 6043)?

    谢谢、

    Daniel