This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:CCS 20.1.1调试

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1509163/msp430fr6043-ccs-20-1-1-debugging

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:

使用 CCS 20.1.1进行 MCU 调试时、发现没有相关的调试配置。 是否需要手动添加相关的调试配置? 这在 Code Composer Studio 12.8.1中似乎是自动执行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    导入工程时、工程将附带一个调试配置、其中将包含您的调试设置。 您需要首次调试工程、才能将配置显示在此下拉菜单中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入工程后、调试配置选项不会显示这样的下拉菜单。 为什么? 是因为导入的工程不完整吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动调试会话之前、在"Configuration"下拉列表中不会看到条目。   

    在 Project Explorer 中选择您的工程、然后从运行菜单中选择"Debug Project"

    这将启动该工程的调试器。  此时 CCS 还将在 launch.json 中生成信息。  执行此操作后、您可以在配置下拉列表中将其选中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我根据您的步骤解决了这个问题。