工具/软件:
您好:
我尝试在-35C 下对200kHz 气体传感器运行频率扫描(同时进行零流量漂移测试)。
USS 软件不会显示扫描的任何结果、这使我认为它已在启动扫描函数后立即停止。
显示的错误是 HSPLL 错误、并显示消息" HSPLL 的输出频率无效"。 我以前没有遇到此错误、我不确定该怎么做或什么原因导致该错误。
您能否告知我可以采取哪些措施来解决此问题、以及可能导致此问题发生的原因?
我已尝试在170kHz 和172kHz 至200kHz 和202kHz 范围内调整 F1和 F2频率。 发生的情况是、我收到许多错误、即"在 UPS 和 DNS 通道中检测不到信号"、然后是 HSPLL 错误。
谢谢!