This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:在低温下运行频率扫描时出现 HSPLL 错误

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1508437/msp430fr6043-hspll-error-when-running-a-frequency-sweep-at-low-temperatures

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:

您好:

我尝试在-35C 下对200kHz 气体传感器运行频率扫描(同时进行零流量漂移测试)。

USS 软件不会显示扫描的任何结果、这使我认为它已在启动扫描函数后立即停止。

显示的错误是 HSPLL 错误、并显示消息" HSPLL 的输出频率无效"。 我以前没有遇到此错误、我不确定该怎么做或什么原因导致该错误。

您能否告知我可以采取哪些措施来解决此问题、以及可能导致此问题发生的原因?

我已尝试在170kHz 和172kHz 至200kHz 和202kHz 范围内调整 F1和 F2频率。 发生的情况是、我收到许多错误、即"在 UPS 和 DNS 通道中检测不到信号"、然后是 HSPLL 错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 在25°C 或0°C 下、您是否看到正确的结果、并且问题仅在-35C 下观察到? 我假设相对于信号采集出现了问题。 您是否可以在设置过程中通过降低温度来持续监测 ADC 包络?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 HSPLL 相关问题、它主要与 HFXT 晶体有关。  我建议 先检查这个晶体是否在-35°C 时正常工作。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有在0C 处捕获的 ADC、但确实有我在测试期间在25°C 和-35C 下捕获的记录。 与我目前发现的情况相比、频率扫描问题似乎只会在-35°C 时发生。

    在 我使用的当前配置下、我仍然能够在-35°C 下记录 dTOF 结果。 我得到:平均值= 0.109ns、STDEV = 2.19ns。

    我最初的想法是评估板有困难锁定到一个可用的信号,因为波形在-35C。 也许微调 F1和 F2频率可能会更好、但我不确定如果频率扫描不会在该温度下运行、如何进行。

    如果我错了、但在频率扫描期间、请纠正我。 例如、如果我将扫描设置为从160kHz 开始、增量为3kHz、最高为250kHz。 如果电路板无法以较低的频率(除噪声之外)拾取任何信号、这会导致电路板超时吗? 从而停止扫描? 这可以解释为什么它不起作用。

    希望这有所帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、如果我将扫描设置为从160kHz 开始、增量为3kHz、最高为250kHz。 如果电路板无法以较低的频率(除噪声之外)拾取任何信号、这会导致电路板超时吗? 从而停止扫描? 这可以解释为什么它不起作用。

    我认为没有检测到信号会停止扫描。 您是否尝试过此频率扫描的起始点较高、例如-35C 下180k 至230k

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我记得尝试将扫描频率调整到更高的 F1和 F2值(比如210kHz 和230kHz)。 这似乎是可行的,但我仍然没有得到一个完全覆盖范围的频率我想要。 如果我将扫描放在较高的起点、较短的距离、我只能在扫描开始时看到峰值幅度。 然后振幅急剧下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的描述、在我看来、该问题与低温下的 HFXT 漂移问题有关。 如果您确实需要在-35°C 下使用此扫描函数、我建议使用晶体而不是谐振器作为 HFXT。 它应该有助于解决问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 为此、我是否可以更正需要使用晶体振荡器替换板上的谐振器? 在这种情况下、您可以建议使用特定振荡器、或者就选择晶体振荡器时应该注意的事项提供任何建议。

    我尝试过探索除您建议之外的其他解决方案、例如尝试使用烤箱外部的评估板进行扫描(远离温度影响)。 但这似乎给了我更糟糕的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要纠正我的上一个点、即 USSXT 不是 HFXT。 使用 晶体振荡器替换 USSXT 的谐振器。 在我看来、任何具有良好温漂性能的晶体都适用。  

    EMM、将主板放在烤箱外仍会导致问题? 这似乎很奇怪。  

    此致、

    现金好