This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1132:在 MSP430F5659 1.3.8上使用 MSPFlasher 无法设置器件 VCC 退出44

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1508445/msp430f1132-using-mspflasher-on-a-msp430f5659-1-3-8-gets-could-not-set-device-vcc-exit-44

器件型号:MSP430F1132
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659UNIFLASHMSP-FET

工具/软件:

我正在使用 MSPFlasher 对 MSP430F5659 (在"Part Number Required"字段中不提供5659选项)进行编程。 .1.3.8是基线、但也尝试了1.3.20。  在开始更新之前、硬件处理了之前的负载。  最近使用该过程成功加载了较新的硬件版本。

我阅读了一些错误可能是由于加载平台 PC blocking com、因此我已经在登录后立即尝试了它、没有任何其他应用程序在运行

闪存的批处理命令

C:\ti\MSPFlasher\MSP430Flasher.exe -n MSP430F5659 -w TS-4530A.txt -v -z [usb](-i VCC)(-e erase_main)

txt 是一个十六进制数据文件。

 如能提供任何协助、将不胜感激。

这两个版本的错误略有不同。

1.3.8获得44、无法设置 Vcc

1.3.20收到16个内部错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、
    您使用什么来对器件进行编程? 您使用的是客户电路板? 您是否可以尝试通过 CCS 或 UNIFLASH 对电路板进行编程?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户没有支付源代码费用、因此未安装 CCS 工具。
    我还没有尝试 Uniflash。 这不在已配置的工具集中、因此将是一个新的安装和文档更新
    如果需要的话。 。
    我该卡是在内部设计的、从供应商处采购。 2011年左右设计/制造。
    我发现我们的卡有一个 CR1220 3V 电池, 是平的,所以我想更换
    然后查看这是否提供显然需要的3.3V 来启动 Vcc 更新。  MSP FET USB 闪存上确实有3.3V 连接到 JTAG 连接器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronal:
    CCS  可从 TI 网站下载。 告诉我 MPS FET 或更换电池是否有助于解决这个问题。

    此致、

    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新电池没有变化。  1.3.8和1.3.20的错误代码相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、
    明白。 您能让客户尝试 UNIFLASH 和 MSP FET 吗? 如果这不起作用、您能让客户分享 UNIFLASH 中出现哪些错误吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已成功将 uniflash 更新加载到芯片。 得出了以下内容

    12/2025、10:15:41 am][错误] MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF/ MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。
    点击"Update"按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要执行几个更新步骤)。 更新期间请勿拔下接口。

    进行了更新
    [MSP430、10:16:29 AM][错误] 2025年5月12日:初始化仿真器时出错:
    USB FET 的电压1364值不正确/不允许

    这来自 FET USB 和板载电池。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、
    在我看来、电压输入是导致此问题的根本原因。 您能否测量和共享进入器件和 JTAG 的电压? 如果可能、最好显示图像。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们之前在连接到 JTAG 的 USB 连接器上测得了3.3。 我会得到 Sparky 来检查卡电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、
    好的。 JTAG 电缆更换值。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦! 使用12V 插件或电池时需要遵循的步骤。  我们用电池进行了尝试、Magick 发生了。  我想3.3电池提供了不同的芯片路径。   感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、
    很高兴听到这个消息!

    此致、

    Diego Abad