This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:刷写代码错误

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1505531/msp430fr2311-error-in-flashing-code

器件型号:MSP430FR2311
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我需要使用 MSP FET 仿真工具和 FET-Pro430刷写 MSP430fr2311、但收到错误消息:

JTAG 通信初始化-->失败

验证安全保险丝-->失败

有人可以就这个主题提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithilesh、
    您如何对器件进行编程? 您使用的是定制板还是测试板?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是定制板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithilesh、

    您能否检查 JTAG 时钟和数据线、看看是否有任何信号进入这些时钟和数据线?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加参考信道 D0--->重置信 道 D1--->测试的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Code Composer Studio 进行调试时、我能够使用相同的工具进行调试、但使用 FET-Pro430时、我遇到了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithilesh、
    问题可能出在 FET-Pro430上。 您能否尝试使用 UNIFLASH (不是调试工具、但我想验证是否可以从 CCS 和 UNIFLASH 对器件进行编程)? 我必须在我的团队中询问 FET-PRO430的状态。

    此致、

    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithilesh、
    对此有任何更新?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    很抱歉晚才回复。 通过选择 Spy Bad Wire 而不是 JTAG 连接、可以解决该问题。