Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在尝试为客户启动一个演示、该演示通过 ADC 读取外部热敏电阻、但在使用 SysConfig 启用该功能时、没有打开 PB24/52以读取热敏电阻的选项。 我认为它已连接到 ADC0.5、我无法弄清楚如何访问它。
我使用以下原理图:

以下是我在 CCS 中看到的内容:

如果我无法通过 SysConfig 启用 SysConfig、是否有办法通过代码启用它? 我没有看到任何在 syscfg 之外启用 ADC 的 SDK 示例。