This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1503665/msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:LP-MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

当我尝试使用 UNIFLASH 工具通过内部引导加载程序刷写固件时、有时刷写会正常工作、有时在尝试调用引导加载程序时会失败、如以下快照所示。

失效情况  

成功:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    它包括什么 firm.hex、只是一个简单的固件示例?

    请检查 LP 中的 NRST 和 BSL 信号、应观察 BSL 信号为高电平、NRST 信号为低电平一段时间以触发 BSL 模式。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、firm.hex 是我们用于通过 BSL 进行闪存的示例二进制文件、它第一次成功刷写、如果我们尝试再次刷写它、那么我们将面临此故障、但如果我们等待一段时间(比如15-20分钟)、那么我们就可以重新刷写它。 因此、我们想知道这是 BSL 的某个已知问题、还是需要一些额外的硬件连接才能正确调用 BSL。 我们还持续为 PA18提供3.3V 电压、但仍然面临3.3V 电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    顺便说一句、您能否在将程序加载到器件后断开器件连接:

    如果不起作用、我将下载最新的 UNIFLASH 并试用。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 使用最新版本的 UNIFLASH、即9.1.0.5175。  

    我们尝试断开连接、然后刷写、但即使我关闭 UNIFLASH 并打开另一个实例、相同的问题和问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summet:

    我来试试 SDK Exmaple 工程。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summet:

    当我测试了一些标准的 Exmaple 项目时,我每次都失败了。

    我需要一些时间来弄清楚我这边会发生什么。 很抱歉耽误你的时间。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    您能否向我们展示刷写器件所采取的步骤。

    我还能询问您的图片还包含哪些内容吗? 它是在80 MHz 还是在任何大于32 MHz 的时钟下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以向您展示步骤让我知道如何通过会议或其他方式分享步骤。

    请告诉我您的空闲状态将共享会议邀请。