Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 工具/软件:
我将对 MSP430FR2355使用定制板。
我尝试将 DCO 设置为16MHz 并为 XT1使用外部32768Hz 晶体。 环境与示例代码相同。
但该工程卡在 do while 循环中。 另外、如果我移除环路、整个工程就可以正常运行、UART、ADC 及其他模块可以正常运行。
我想知道是硬件问题还是我的 配置有问题?