This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用示例 msp430fr235x_CS_05时器件冻结

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1517887/msp430fr2355-device-freeze-when-using-example-msp430fr235x_cs_05

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:

我将对 MSP430FR2355使用定制板。  

我尝试将 DCO 设置为16MHz 并为 XT1使用外部32768Hz 晶体。 环境与示例代码相同。

但该工程卡在 do while 循环中。 另外、如果我移除环路、整个工程就可以正常运行、UART、ADC 及其他模块可以正常运行。  

我想知道是硬件问题还是我的 配置有问题?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先我猜是晶体电路不会振荡。 即使使用 UART、也可能无法察觉到故障转移到 REFO。