This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS 电源(PVCC)的去耦电容器(Csupp)?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1522188/msp430fr5043-decoupling-capacitor-csupp-for-uss-supply-pvcc

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:

团队、
请参阅下面的数据表和 EVM 原理图:

-可以减少 PVCC 去耦电容器吗?
-是否只能将该电容的一小部分直接连接到 PVCC 引脚,而其余部分则通过较长的引线连接?
这样、剩余电容可以放置在更靠近电路其他部分(也需要在其引脚附近使用电容器)的位置。
-任何建议,你可以给这将有助于实现它?


https://www.ti.com/lit/pdf/SLASEF5

https://www.ti.com/lit/pdf/tidrys5

提前感谢、
Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下 Rsupp 在哪里? (在 PVCC 和 VCC 之间且 Csupp 连接到 PVCC 或在 PVCC 和 Csupp 之间? 还是其他地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在另一个线程中找到它。 它位于 PVCC 和 VCC 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您似乎找到了结果。 我将关闭此主题。  

    此致、

    现金好