This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:应用问题。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1521305/msp430fr2522-application-issues

器件型号:MSP430FR2522

工具/软件:

尊敬的团队:

控制板与触摸板之间的连接是两个独立的主板、
通过40mm FFC 导线连接。 该计划是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:
    让我就此与我的团队进行磋商。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:
    这项计划似乎是可行的。 但是、您应该注意、TX 和 RX 信号应通过 FFC 相互分离。 在电缆连接中、请考虑在 FFC 电缆中的 TX 和 RX 信号之间添加一些接地线。 假设电缆中必须有其他数字信号。 建议将这些电容器放置在接地线之间或 TX 线路附近、因为它们不易受到干扰。 有关更多信息、请参阅  CapTIvate 技术指南的"互电容布线"部分。


    此致、
    Diego Abad