Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6747 主题:MSPM0L2228中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我的客户希望将四到八个隔离式 Σ-Δ 调制器连接到一个 MCU。
他们正在寻找具有 SINC3滤波器(OSR=512至1024)的 Σ-Δ 解码器的 MCU。
SD24_B 似乎可以支持高达1024的 OSR。
是否可以将外部 Σ-Δ ADC 连接到 SD24_B 数字滤波器?
谢谢。此致、
田代浩一郎