This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747:是否可以将外部 Σ-Δ ADC 调制器连接到 SD24_B?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1511021/msp430f6747-is-it-possible-to-connect-an-external-sigma-delta-adc-modulator-to-sd24_b

器件型号:MSP430F6747
主题:MSPM0L2228中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我的客户希望将四到八个隔离式 Σ-Δ 调制器连接到一个 MCU。
他们正在寻找具有 SINC3滤波器(OSR=512至1024)的 Σ-Δ 解码器的 MCU。

SD24_B 似乎可以支持高达1024的 OSR。
是否可以将外部 Σ-Δ ADC 连接到 SD24_B 数字滤波器?  

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Koichiro、ö m

    我认为不能为 SD_24外设连接外部 Σ-Δ ADC。 如果他们需要外部24位 ADC、可以尝试 MSPM0L2228 +外部 ADC?

    谢谢!

    此致

    Johnson