This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MCU 微控制器查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1523140/msp430fr5962-mcu-microcontroller-enquiry

器件型号:MSP430FR5962

工具/软件:

您好:

  • 上述 MCU 支持3个 I2C 对。 请确认这些 I2C 通道是否可以同时作为主器件和从器件运行。

  • MCU 的工作电压范围为1.8V 至3.6V。我们目前计划根据电路板要求使用1.8V。 考虑到存在 SVS (电源电压监控器)支持、MCU 在这个电压下是否更有可能无法启用? 请确认是否有任何解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)请参阅 TRM 以了解有关 I2C 接口的详细信息->它们可以用作主器件或从器件。

    2)最低电源电压由 SVS 阈值设置,因此最好的做法是确保您有足够的裕度来确保稳定性。

    马修