工具/软件:
主题 : CH0/CH1过滤组件的设计和选择标准(R16, R17 , C11 , C12)
机构 :
您好 TI 专家、
我负责超声波传感前端、并参考涉及收发器或 AFE 配置的 TI 参考设计。 我遇到了原理图中的典型输入/输出耦合部分(请参阅随附的图)、其中:
-
R16和 R17 200Ω 串联电阻器
-
C11和 C12 是1000pF 电容器(1%)
-
它们分别连接在 CH0_OUT/CH1_OUT 和 CH0_IN/CH1_IN 之间、并通过连接器 J8接口。
我想了解 设计和选择理由 这些无源器件背后的原因:
-
R16和 R17的用途是什么 杂散电感? 它们是用于阻尼、阻抗匹配还是限流?
-
如何计算或选择200Ω 的值 ? 是否有相应的公式或 TI 应用手册可以指导这一点?
-
C11和 C12的作用是什么(1000pF) —它们是充当交流耦合电容器还是形成 RC 低通滤波器?
-
如何调整这些值 超声波传感器频率是否发生变化(例如、1MHz 到5MHz)?
-
有任何问题吗 建议的阻抗匹配或滤波策略 在 USS (超声波传感解决方案)应用中驱动/接收信号到 J8等连接器?
请提供任何指导或文档参考。

此致、
Ashish Kumar Singh