This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4270:MSP430F4270的32.768kHz 频率在首次上电时无法振荡

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524429/msp430f4270-32-768khz-for-msp430f4270-cannot-oscillate-while-first-power-on

器件型号:MSP430F4270

工具/软件:

尊敬的团队:

客户发现、32.768kHz 在首次上电时不会振荡、在重新上电时也能正常工作。

如果在重新通电后未关闭电源、系统将始终正常工作!

一旦断电一段时间并再次上电、首次运行始终失败。

客户更改了代码并再次测试、晶体实际上没有振荡。  

他们在晶体下的 PCB 上使用了隔离带。

随附的文件为 PCB 和原理图、以供参考。

    e2e.ti.com/.../msp430x42x0_5F00_clks_5F00_01.s43.txt

请帮助输入您对此问题的评论。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我没有看到如下所示的振荡器上限。 您能先在此处查看吗? 另外、请让客户尝试我们的演示代码、看看 MCU 是否可以正常工作、让我们排除软件问题。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有严格遵循指南中的建议:"晶体应 尽可能靠近 MSP430放置、晶体外壳接地、晶体引线由接地引线保护。"

    此外、根据所使用的特定晶体、要求也存在一些变化。 仔细检查电容器负载要求并确保 XCAP 正确。