This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2505595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1525041/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:

您好、

我使用的是 MSP430FR6047开发板。 我的观察是:-对于一组固定的配置,我有时得到 UPS 信号的振幅大于 DNS 信号。 为什么会发生这种情况。

谢谢、

Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道原因、但我建议将金属管连接到电路板 GND、并使用较少数量的脉冲进行测试。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    因为流量管没有任何接地线或任何连接线。 那么、将流量管连接到电路板接地端是什么意思呢? 是否要在流量管上焊接导线并将其连接到电路板接地?

    谢谢、

    Anup Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、尝试在流量管上焊接一根导线并将其连接到电路板接地。 这可能有助于阻挡来自管道的噪声。  

    此致、

    现金好