This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:固件未更新

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, EVM430-F6736, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1525212/msp-fet-firmware-not-updated

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6736MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:

您好:

我希望此消息能帮您找到答案。

将代码刷写到时、我遇到了与 MSP-FET 相关的问题 EVM430-F6736

以下是我最初做的事情:

  • 角度 电能测量设计中心 (EMDC)

  • 选择了与我的设置匹配的项目:EVM430-F6736_CT_1V_1C_50Hz

  • 已从 EMDC 生成代码。

  • 在中打开了生成的工程 Code Composer Studio (v10.2.0)

  • 使用构建并刷写了工程 MSP-FET

  • CCS 指示刷写成功并已准备好进行调试。

  • 返回到 EMDC 并成功连接到目标。

White check markμ s  到目前为止、一切都运行良好。

问题:

几天后、我意识到测量值需要校准。 虽然 EMDC 允许调节电压、电流和相位、但我决定这样做 手动调整 CCS 内代码中直接包含比例和校正因数(例如有功/无功功率)。

I:

  • 修改了源代码中的相关值

  • 使用 MSP-FET 保存并重新刷写固件。

  • 已切换到使用 MSP-EXP430F5529LP 作为 HID 桥 、重新打开 EMDC、并连接到目标。

X 但是、比例因子保持不变 在 EMDC 中 — 它仍显示第一个刷写项目的原始值。

我接下来尝试的内容:

为了排除其他问题、我:

  • 已打开 A 不同的默认工程 (EVM430-F6736_CT_1V_1C_60Hz) 在 EMDC 中。

  • 重复以下步骤:生成代码→导入 CCS→通过 MSP-FET 构建并刷写→切换到 HID→通过 EMDC 连接。

令人惊讶的是,结果是一样的。 尽管第二个项目具有不同的默认比例因子、EMDC 仍显示旧的缩放值 导入设置。

我的顾虑:

此时、我想知道:

  • MSP-FET 不再正常工作?

  • 或者、在刷写或连接过程中是否有我忽视的内容?

任何见解或建议都将非常感谢。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉告诉您我对 EMDC 不太了解、但因为您担心 MSP-FET 是否正常工作、我看到您烧录了另一个工程、通过观察 EMDC 发现没有数据更改、但您是否尝试过烧录一些简单的工程 (如基本 LED 切换开关(如果可能))、以直观地观察电路板上的现象、而不仅仅是使用 EMDC?

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、姜先生

    实际上不是。 我使用的电路板是 EVM430F6736、这是一款  智能仪表、因此通常我应该烧毁工程以进行电能测量、所以我尝试烧录的是 TI 的 2 个默认程序、其中一个是在成功烧录之前完成的。 那么,为什么那些写得很好的项目没有被烧毁吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fathi:

    由于我没有相关板、因此无法进行一些测试、但建议清理和重新编译工程、然后尝试再次刷写并手动验证存储器内容。 此外、尝试重新启动 EMDC 并重新连接硬件。  如果在所有这些操作之后问题仍然存在、请考虑 将 EMDC 和 CCS 升级到最新版本、或者直接尝试使用不同的 MSP-FET(如果可能)来执行比较测试。

    此致、
    彼得