Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6736、 MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:
您好:
我希望此消息能帮您找到答案。
将代码刷写到时、我遇到了与 MSP-FET 相关的问题 EVM430-F6736 。
以下是我最初做的事情:
-
角度 电能测量设计中心 (EMDC) 。
-
选择了与我的设置匹配的项目:
EVM430-F6736_CT_1V_1C_50Hz。 -
已从 EMDC 生成代码。
-
在中打开了生成的工程 Code Composer Studio (v10.2.0) 。
-
使用构建并刷写了工程 MSP-FET 。
-
CCS 指示刷写成功并已准备好进行调试。
-
返回到 EMDC 并成功连接到目标。
μ s 到目前为止、一切都运行良好。
问题:
几天后、我意识到测量值需要校准。 虽然 EMDC 允许调节电压、电流和相位、但我决定这样做 手动调整 CCS 内代码中直接包含比例和校正因数(例如有功/无功功率)。
I:
-
修改了源代码中的相关值
-
使用 MSP-FET 保存并重新刷写固件。
-
已切换到使用 MSP-EXP430F5529LP 作为 HID 桥 、重新打开 EMDC、并连接到目标。
但是、比例因子保持不变 在 EMDC 中 — 它仍显示第一个刷写项目的原始值。
我接下来尝试的内容:
为了排除其他问题、我:
-
已打开 A 不同的默认工程 (
EVM430-F6736_CT_1V_1C_60Hz) 在 EMDC 中。 -
重复以下步骤:生成代码→导入 CCS→通过 MSP-FET 构建并刷写→切换到 HID→通过 EMDC 连接。
令人惊讶的是,结果是一样的。 尽管第二个项目具有不同的默认比例因子、EMDC 仍显示旧的缩放值 导入设置。
我的顾虑:
此时、我想知道:
-
是 MSP-FET 不再正常工作?
-
或者、在刷写或连接过程中是否有我忽视的内容?
任何见解或建议都将非常感谢。
感谢您的帮助!