This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:SPI 中的 Extanal R-pullup、带闪存

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1524441/msp430f6779a-extanal-r-pullup-in-spi-with-flash-memory

部件号:MSP430F6779A

工具/软件:

在此之后、 无需上拉电阻器进行 SPI 操作。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/190323/pull-up-required-or-not-in-spi

我的 SPI 使用涉及 MSP430 实际为 A 主站 电流 单个闪存

问题:

  1. 启动 MSP430F6779A MCU 电流 上拉电阻器 是否正确?
  2. 如果 SPI 不需要上拉电阻器、则可以正常从闪存中读取数据、或者 特殊技术 必需?“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waragorn:

    链接的主题很好、略微涉及一些更细微的主题。 SPI 通信不需要外部上拉/下拉、因为 IO 是推挽 IO(这意味着 IO 可以驱动一个信号、而开漏 IO 无法驱动信号)。

    外部或内部上拉/下拉注释旨在防止在另一个所连接器件未初始化、连接或通电的情况下出现悬空节点。 悬空节点会消耗额外的电流、因为在这种状态下、由于系统噪声、晶体管处于中间状态、悬空节点会导致泄漏。 在 MISO (SOMI) 上放置上拉/下拉 可防止节点悬空、并为引脚提供定义的状态。

    可以通过正常操作从外部闪存读取数据、我将仔细检查外部闪存、以检查其终端的任何细节、但 MCU 侧不会关心上拉/下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SPI 信号与端口映射结合且未包含上拉电阻器、是否仍可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waragorn:

    与端口映射相结合注释意味着什么? 是否打算实时更改引脚的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SPI 引脚未分配给默认外设函数、因此我需要在初始化期间配置端口映射。

    示例引脚连接。

    我们是否需要在线路上的 SCK、SDI、SDO 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waragorn:

    在器件初始化引脚的时间较短时间内添加外部电阻器、您不会看到很大的好处。 一旦 SPI 和引脚设置为使用 SPI、SPI 就会正常工作。