工具/软件:
在此之后、 无需上拉电阻器进行 SPI 操作。
我的 SPI 使用涉及 MSP430 实际为 A 主站 电流 单个闪存 。
问题:
- 启动 MSP430F6779A MCU 电流 上拉电阻器 是否正确?
- 如果 SPI 不需要上拉电阻器、则可以正常从闪存中读取数据、或者 特殊技术 必需?“
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在此之后、 无需上拉电阻器进行 SPI 操作。
我的 SPI 使用涉及 MSP430 实际为 A 主站 电流 单个闪存 。
问题:
尊敬的 Waragorn:
链接的主题很好、略微涉及一些更细微的主题。 SPI 通信不需要外部上拉/下拉、因为 IO 是推挽 IO(这意味着 IO 可以驱动一个信号、而开漏 IO 无法驱动信号)。
外部或内部上拉/下拉注释旨在防止在另一个所连接器件未初始化、连接或通电的情况下出现悬空节点。 悬空节点会消耗额外的电流、因为在这种状态下、由于系统噪声、晶体管处于中间状态、悬空节点会导致泄漏。 在 MISO (SOMI) 上放置上拉/下拉 可防止节点悬空、并为引脚提供定义的状态。
可以通过正常操作从外部闪存读取数据、我将仔细检查外部闪存、以检查其终端的任何细节、但 MCU 侧不会关心上拉/下拉。