工具/软件:
旧 批次 MSP430G2353 微控制器进入 连续 重启循环时会出现问题、而 新 批次器件 使用 相同的 固件 和硬件正常运行。问题 详细信息:
- 我们使用 MSP 芯片组充当我们器件的看门狗。
 - 固件 在较新量产的 MSP430G2353 芯片上正常运行
 
- 较旧批次 MSP430G2353 芯片 在 激活后立即进入重启循环、通过 i2c 发送命令、将引脚状态从高电平更改为低电平。
 
- 硬件 原理图和所有 其他 参数是相同的
 
- 基本 计时器 测试(30 秒) 代码 在两个 批次上均正常运行。
 - 旧地段:详情:430G2353 
- 21KG4
 - AE2EA
 
 - 新批次详情:430G2353
- 9ATG4
 - ATZGA
 
 - 在我的代码中、我们每 4 分钟轮询一次 GPIO 状态。 如果状态变为低电平、则会触发一个引脚、用于重新启动我的器件。 对于将引脚状态更改为低电平的 OLD 批次、看门狗会 不断触发引脚。
 - 在实时中、我们使用 i2c 通信更改的局部变量中的值没有得到更新。 
请帮助我们解决此问题。 
谢谢、
Hassan