This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:双向校准

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528375/msp430fr6043-bidirectional-calibration

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:

您好:

假脱机:Audiowell DN15

我想校准流量计的正向和反向流量。 仪表已在正向方向上校准并通过精度测试。 对于反向流量校准、我使用了正向流量校准数据、其中最小 VFR 值表示为负、以表示反向流量。 请参阅以下两个流量方向的校准数据。

但反向流速精度不正确。

请帮助我进行此反向流量校准。

此致、

SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据此图、我不理解您所说的反向流速精度是不正确的。 您能否提供更多数据来说明您认为反向流速的准确度不好的原因?  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将正向流量校准数据用于反向流量、以使其双向运行。

    正向流量校准数据:

                  Range1 Range2 Range3.  
    最小 VFR   5.08764 143.946 576.406.
    整体斜率          1.2803  1.4255 1.45557   
    0.5 μ V 偏移          –1.5137  –16.4593  –23.796

    反向流量校准数据:

                  Range1  Range2 Range3.   
    最小 VFR   - 5.08764  - 143.946  - 576.406.
    整体斜率          1.2803   1.4255 1.45557    
    0.5 μ V 偏移         –1.5137 –16.4593 –23.796

    我们为反向流动添加了带负号的最小 VFR;剩余的斜率和偏移值与正向流动校准数据中的值相同。 然而、这种反向流量校准方法会导致精度问题。

    使用这种方法之前、我们仅在负校准数据中添加了范围 1、并且反向流动的精度是可以接受的。 但是、当我们为反向流动添加两个额外的范围(范围 2 和范围 3)时、精度问题开始出现。

    此致、

    SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 因此、根据这些数据、正如我了解的、您是否要对范围 1(–5.08 至–143.946) 应用斜率 1.2803 和偏移量–1.5137?  

    如果在这种情况下、范围 1 的最小 VFR 应为–143.946、而不是–5.08。 与正流速相比、这是相反的。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    校准过程似乎存在一些混淆。 目前、我们仅针对正向流校准器件。 但是、我们现在正在探索将此校准扩展到包括反向流动的可能性。

    具体而言、我们正在考虑是否可以通过简单地更改其符号来在反向应用相同的校准值(最小 VFR,斜率和偏移)。 例如、如果范围 1、2 和 3 的正向流量的最小 VFR 值分别为 5.08,764,143.946 和 576.406、则在反向流动中、范围–1 –2 和–3 的最小 VFR 值将变为–5.08764、–143.946 和–576.406。

    我们想知道这种方法在技术上是否可行、或者是否有建议的反向校准替代方法。

    此致、

    SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我以前没有试过、但我认为是可行的。  

    这里需要指出的一点是、范围–1、–2 和–3 不会存在。 下面的示例说明了仅正流速与反向流速之间的差异。

      只有正流速 反向流速
      最小流量 最小流量
    范围 1 10. –1000
    范围 2. 200 –200
    范围 3. 1000 –10
    范围 4.   10.
    范围 5.   200
    范围 6.   1000

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如您提到的、我们也以同样的方式实现了这一目标。 请参阅随附的 Excel 工作表。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/Calibration-data-and-reverse-flow-observation.xlsx

    此致、

    Sarwath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你不明白我的意思。  

    对于您当前的配置、对于范围 1、流速从–576 开始到–143 将应用 1.4557 的斜率、偏移量为–23.796。  

    但对于范围 6、流速开始时高于 576、最大设计流速(例如 3000LPH)将应用 斜率 1.45557 并偏移为–23.796。

    这里的范围定义是不同的。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    请详细说明在正向和反向两个方向写入校准数据的正确顺序(与 Excel 工作表中的校准表相同、范围 1 至范围 6)、以便更好地理解。

    此致、

    SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、假设您的最大设计流速是+–3000LPH。  

    您需要在 576 至 3000LPH 以及–3000LPH 至–576 范围内应用相同的斜率和偏移值。 那么您可以按照以下示例操作。  

    对于此新范围 4、从–5 到+5 的流速、您需要为该范围提供新的校准参数。 也可以直接将其视为该范围内的零流量。

    此致、

    现金好