This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:配备低功耗和接近支持的 CapSense IC 建议设计

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528259/msp430fr2633-capsense-ic-recommendation-with-low-power-and-proximity-support

器件型号:MSP430FR2633
《主题:MSP430FR2533》中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

在选择符合以下应用要求的合适 CapSense IC 时、我需要您的帮助:

应用概述:

  • 电池供电系统

  • 具有接近感应功能的电容式触控键盘

  • 通信接口:μ I²C 和 UART

  • 用于 LED 控制的附加 GPIO

要求:

  • 所需的总 GPIO 数:17

  • 通信接口:

    • I²C:2 个引脚 (SDA、SCL)

    • UART:2 个引脚 (TX、RX)

    • JTAG/SWD:2 个引脚 (SWDIO、SWDCLK)

  • 电容式感应:

    • 1 个引脚用于接近传感

    • 2 个引脚用于屏蔽

  • 超低功耗:轮询模式下的目标<15–20µA

我们已经探索了其中一个部分— MSP430FR2633IDA 。 请建议此器件是否适合我们的应用、或建议更有效地满足我们要求的更好替代方案。

请找到随附的方框图以供参考。


期待您的建议。

此致、
拉克什·库巴瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR2633IDA 正常。 如果您想寻找更便宜的解决方案、我建议使用 MSP430FR2533IDA。

    下面是一个供您参考的文档: www.ti.com/.../slau857a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    感谢您的答复。

    请您确认是否可以实现低功耗—特别是 轮询模式下<15–20µA 与您提到的两个 IC 配合使用?

    否则、如果您能推荐一款符合上述要求并支持低功耗模式(深度睡眠模式)的更合适的 CapSense 控制器、我将不胜感激 –20µA 电流消耗<15 同时监视接近和触摸事件。 检测到事件时、器件应转换为工作模式。

    期待您的建议。

    此致、
    拉克什·库巴瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唤醒功能。 是的、他们可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    如果可能、您能否安排会议? 这将帮助我们更清楚地解释我们的要求、解决我们的疑问、并获得您关于最合适的 CapSense 控制器的建议。

    此致、
    拉克什·库巴瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有哪些要求? 我们可以先在 E2E 上聊天吗?

    根据您的方框图、最合适的器件是 MSP430FR2533。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的主要要求是 A 具有接近传感支持的低功耗应用 。 由于系统由不可充电的电池供电、因此我们需要考虑接近感应期间的电流消耗 小于 20µA

    根据您分享的数据表屏幕截图、其中提到了这一点 LPM3 模式 、电流消耗为 5µA

    请您进一步说明一下 LPM3 ? 具体来说:

    • 接近传感在此模式下是否正常工作?

    • LPM3 中还有哪些其他功能或外设处于活动状态?

    非常希望详细说明 LPM3 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。 在此模式下、只能使用一个接近模式。 其他为 UTD、计时器和 RTC。 RAM 数据将被保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、明白了。

    是否有任何其他 CapSense 控制器可提供类似的特性并满足我们的所有要求、包括低功耗、但具有 32 位 MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 方面、编号 实际上、在经验方面、32 位 MCU 和 16 位 MCU 之间没有区别。