This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB:在哪里可以请求或获取 MSPM0 诊断库 1.0.0.xx 或更高版本?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528099/mspm0-diagnostic-lib-where-can-i-request-or-get-the-mspm0-diagnostic-library-1-0-0-xx-or-higher

部件号:MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB

工具/软件:

您好、

我想利用 MSPM0 诊断库 1.0.0.xx 或更高版本集成认证所需的自检。

我  之前曾通过此页面提出申请:MSPM0-SDK DIAGNOSTIC_LIB、但我收到的版本是 0.90.00.01、这似乎不是遵循 Texas Instruments 内部软件开发以实现功能安全质量流程、该流程已通过认证以满足 SIL-3 和 ASIL-D 等级的系统功能要求

是否有方法可以找到或申请 1.0.0.xx 或更高版本的产品?

谢谢您、

李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:
    让我就此咨询我的软件团队。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego。 我期待着你的澄清。

    此致、

    李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    对此有任何更新? 我们的功能安全认证进度非常紧张、因此希望能迅速做出响应。

    谢谢您、

    李庆宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:
    1.0 版本没有公共链接。  如果您需要申请该版本、我建议您咨询您的 TI 销售代表。
    此致、
    Diego Abad