Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSPM0-DIAGNOSTIC_LIB 工具/软件:
您好、
我想利用 MSPM0 诊断库 1.0.0.xx 或更高版本集成认证所需的自检。
我 之前曾通过此页面提出申请:MSPM0-SDK DIAGNOSTIC_LIB、但我收到的版本是 0.90.00.01、这似乎不是遵循 Texas Instruments 内部软件开发以实现功能安全质量流程、该流程已通过认证以满足 SIL-3 和 ASIL-D 等级的系统功能要求
是否有方法可以找到或申请 1.0.0.xx 或更高版本的产品?

谢谢您、
李庆宰