This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:关于自定义 BSL 的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528314/msp430i2041-question-about-custome-bsl

部件号:MSP430I2041

工具/软件:

您好:

我发现 MSP430i2041 没有 BSL、因此、如果想使用 BSL、我们应该编写定制 BSL。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101584/msp430i2041-update-the-firmware-to-msp430i2041-by-in-system-programmable

我对这个定制 BSL 文档有疑问。

https://www.ti.com/lit/an/slaa600e/slaa600e.pdf

问题 1.

如何检测应用或引导模式?

UART RX 数据缓冲区?

问题 2.

如果使用 UART BSL 进入(通过来自主机 PC 的 UART 通信检测引导)、那么自器件 POR 以来是否有限制时间?

(是否有数据,例如在 POR 后**秒、如果没有事件、BSL 检测到“APP 模式“)

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何检测应用程序或引导模式?

    请参阅 文档中的第 2.2.1 节“引导和应用程序检测“

    自器件 POR 以来是否有时间限制?

    UART 演示中未启用超时功能、因此不限制时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的支持。

    [引述 userid=“319723" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528314/msp430i2041-question-about-custome-bsl/5875933 #5875933“]
    如何检测应用或引导模式?

    请参阅 文档中的第 2.2.1 节“引导和应用程序检测“

    [/报价]

    我了解应用模式 执行的条件。

    引导模式如何?

    什么是外部事件? 什么是应用程序事件? 我相信在 MCU 上电后会首先执行 BSL、因此用户无法对软件进行编程。 应用事件是指中断事件吗?

    我认为 BSL 引导进入只能由 UART 完成。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/932864/msp430i2041-msp430i2041-programming-over-uart

    [引述 userid=“319723" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528314/msp430i2041-question-about-custome-bsl/5875933 #5875933“]
    自器件 POR 以来是否存在时间限制?

    UART 演示中未启用超时功能、因此不限制时间。

    [/报价]

    那么、这是否意味着自定义 BSL 以操作系统的方式运行?

    我认为、如果 MCU 的程序计数器移到用户应用程序代码、BSL 就无法控制 MCU...

    或者、BSL 引导模式进入可以在应用程序验证期间检测到、如果排除应用模式一次、它是否无法进入引导模式?

    我认为 BSL 的应用模式是指用户应用程序位于自己的闪存上、引导模式是指用于诸如更新闪存之类的 BSL 条目。

    这是正确的吗?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引导模式如何?

    请  参阅 2.2.1.1 强制引导加载程序模式

    什么是外部事件?

    选项 1:外部事件、例如复位后的 GPIO 状态

    什么是应用程序事件?

    选项 2:应用程序要求执行引导加载程序模式

    那么、这是否意味着自定义 BSL 在操作系统中运行?

    否、如果应用程序有效、器件将运行应用程序代码、如果应用程序无效、它将保留在 BSL 代码中。 它没有操作系统可执行任务切换。

    它无法进入引导模式?

    是的、您是对的

    这是正确的吗?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的支持。 很抱歉耽误回复。

    [引述 userid=“319723" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1528314/msp430i2041-question-about-custome-bsl/5876087 #5876087“]
    什么是外部事件?

    选项 1:外部事件、例如复位后的 GPIO 状态

    [/报价]

    在此外部事件中、我的客户有问题。

    它们可以用于 MSP430i2041 的事件(用于强制引导模式)中的哪个引脚?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们可以将哪个引脚用于 MSP430i2041 的事件(用于强制引导模式)?

    由于 BSL 是开源的、因此客户可以使用任何 GPIO 来完成此工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的信息。

    此致、

    GR