This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:器件标识

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1531102/msp430f5437a-device-marking

器件型号:MSP430F5437A

工具/软件:

它可能关心的对象。  我们在使用该器件时遇到问题、但无法了解如何辨别批次跟踪代码。    我们目前有器件、封装外侧声明它们是生产日期代码 2333、但找不到任何告诉我如何将例如批次代码“38ALTYTG4"转换“转换为生产日期代码的数据表。    我们需要隔离故障、但如果没有此信息、就很难对标记有任何意义。   您能告诉我一个数据表、其中说明了如何解密您的批次追踪代码吗?   提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    顶部的标记将显示批次代码。 是 38ALTYTG4.  您在当前器件上拥有什么? 确认后、我可以使用这些信息。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的标记。  您的团队不会有一张关于如何解密批次代码的作弊表 、而不必就每个新批次与您联系。   这应该是新闻。   谢谢你。

    由于此项查询似乎必须逐案进行、因此 我们需要以下 4 个额外批号协助:

    35A5ZETG4

    38ALV4TG4.

    38ALT4TG4.

    38ALTVTG4.

    目前、我们在测试中遇到了 40%以上的脱落情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    • 第一个数字表示器件制造年份、该器件确实在 2010 年推出、因此如果它们真的很旧、则可以是 2013 年、否则器件将在 2023 年制造。
    • 第二个数字表示月份、因此您已在  35A5ZETG4 上使用了五月、其他人则使用八月。
    • 以下字符是我们的批次信息、与日期无关。