This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5504:使用 USB 进行刷写

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, MSP430F5504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1532082/msp430f5504-flashing-with-usb

部件号:MSP430F5504
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

工具/软件:

嗨、  

我们将采用 MSP4305504 设计低功耗系统。 由于我们的小型 PCB 布局、我们试图通过 USB 刷写 MSP430 来节省空间。

如您在原理图中所见、我们尝试尽可能遵循 TI 指南。  

我们的箴言是、我们无法通过 USB 刷写 MSP430 控制器。 为了进行测试、我们尝试了带有 MSP430F5510 的 Olminexino-5510 开发板。  

我们没有劝说通过 USB 刷新这个开发板。 以下是我的问题:  

-在不使用 JTAG 连接器的情况下、是否可以通过 USB(参见上面的原理图)刷新 MSP430F5504?

-如果是,硬件和软件的要求是什么。  

-如果我们必须使用 JTAG 连接、最便宜的 TI-Programmer 以及如何设计 msp430f5504 的连接器。 PCB 布局是否有任何指导原则或示例?

感谢您的帮助! 我觉得 MSP430 系列的所有文档都有些不堪重负、找不到一个简单的例子、有人通过 USB 刷写了一个新的 MSP430。  

此致、  

Chris