This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:在能量跟踪期间、电流降至零 10 秒。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1527037/msp430fr2476-the-current-drops-to-zero-for-10-seconds-during-energy-trace

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:

大家好!

我想在使用 MSP430FR2476 的电路板上使用 Energy Trace 测量功耗、但电流在 10 秒内为 0、因此无法进行测量。
请告诉我原因。
由于测量是在不进入 LPM 的情况下进行的、因此功耗不太可能较低。

使用环境
操作系统:
Windows 11 专业版
版本 24H2
操作系统内部版本 26100.4061
体验 Windows 功能体验包 1000.26100.84.0

IDE:
Code Composer Studio 20.1.1.8__1.7.1
默认 VS Code API:1.92.2

MSP-FET 连接

FET 侧 CPU 侧
TDO/TDI 2 (RST/NMI/SBWTDIO)
TCK 3 (TEST/SBWTCK)
GND GND

请参考以下 URL 并执行‘“Run"->"__LW_AT__‘Free“Free Run"“ Run"。“。
https://downloads.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.1.1/ccs_debug-trace.html 

・测试是在器件连接到实际硬件的情况下进行的。

此外、在将器件连接到实际硬件而不重新构建的情况下重新测试时、
该值不是零、而是低值 200 [NA]。

‘“sp430fr2476.pdf"中“中的“8.5 每 MHz“工作‘M 模式电源电流“、工作模式电源电流为 135μA /MHz“、因此在 16MHz 下、nA 范围内的值似乎并不常见。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:
    您能否更新到最新版本的 CCS 并重试? 此外、您能否检查此错误是否可以在任何其他器件中复制?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad:

    我能够通过调试器供电后进行测量。

    此致、

    ITO