This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:连接到 4 引脚 Spy-Bi-Wire 以对 MSP430G2553 MCU 进行编程

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8702D-Q1EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1523499/msp430g2553-connecting-to-4-pin-spy-by-wire-to-program-a-msp430g2553-mcu

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: DRV8702D-Q1EVMMSP-FET

工具/软件:

我使用的是 DRV8702D-Q1EVM H 桥控制器板、该控制器板具有 MSP430G2553 MCU、可以使用 TI-CCS 软件对其进行编程。 我无法识别一个可以连接到电路板来对 MCU 进行编程的产品。 当通过 mini USB 连接电路板时、CCS 软件既不检测电路板、也不检测 MCU。 之前的 E2E 主题建议使用 MSP-EXPG2ET 板对  MSP430 H 桥控制器进行编程、但我不知道 是否可以 将 MSP-EXPG2ET 连接到 DRV8702D-Q1EVM 上的 4 引脚双线制 (SBW) 母连接器。 MSP-FET 等大多数选项都使用 2x7 母连接器来进行 SBW 通信。 基本上 、我需要 DRV8702D-Q1EVM 通过对 MSP430G2553 MCU 进行编程来生成定制波形、因此问题是:

i) 我是否可以使用 MSP-EXPG2ET 板作为中间板来实现?

ii) 是否有、是否有电线/连接器可用于将 MSP-EXPG2ET 板连接到 DRV8702D-Q1EVM 上的 4 引脚母 SBW 连接器? 如果没有、您能否提供其他商业选项?

iii) 如果我们需要定制自己的电缆、您能为我提供布线示意图和连接器类型吗?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfonso、  
    感谢您通过此论坛联系我们。  

    此外、根据  DRV8702D-Q1EVM 用户指南、Micro-USB 的预期目的是将程序下载到 MSP430 MCU 存储器中并运行。 此外、要在 EVM 上对 MSP430 进行编程、需使用 Spy-Bi-Wire 接口、这意味着这需要中间板。 请从以下链接的用户指南中查找对此信息的参考: https://www.ti.com/lit/ug/slvub10/slvub10.pdf?ts = 174913714364&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV8702D-Q1EVM





    对于您的问题、是的。  MSP-EXPG2ET 板应该能够用作  DRV8702D-Q1EVM 的中间板。 但是、为了确保正确连接、您需要移除四个短接跳线、并确保与 EVM J3 接口 4 个引脚的连接顺序正确。 下面提供了更多参考指南。  

     《适用于 SimpleLinkTm MCU 的 MSP430Tm Spy-Bi-Wire》: https://www.ti.com/lit/an/slaa754/slaa754.pdf

    MSP 调试器用户指南--> https://www.ti.com/lit/ug/slau647/slau647.pdf

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 MSP-EXP340G2ET、可以 使用连接到 J4 的 IN1、IN2 和 nSLEEP 引脚的 MSP I/O 来控制 DRV8702D-Q1EVM H 桥。  为了实现这一点、我需要将 J2 跳线移动到 PUSH 位置并将 RST 引脚移动到 GND 来禁用 DRV MCU。

    我使用通信电缆通过 J3 4 引脚 SWB 连接器刷写 DRV 的 MCU、但仍无法找到商用 4 引脚 SWB 连接器。 感谢您的支持。