主题中讨论的其他器件: DRV8702D-Q1EVM、 MSP-FET
工具/软件:
我使用的是 DRV8702D-Q1EVM H 桥控制器板、该控制器板具有 MSP430G2553 MCU、可以使用 TI-CCS 软件对其进行编程。 我无法识别一个可以连接到电路板来对 MCU 进行编程的产品。 当通过 mini USB 连接电路板时、CCS 软件既不检测电路板、也不检测 MCU。 之前的 E2E 主题建议使用 MSP-EXPG2ET 板对 MSP430 H 桥控制器进行编程、但我不知道 是否可以 将 MSP-EXPG2ET 连接到 DRV8702D-Q1EVM 上的 4 引脚双线制 (SBW) 母连接器。 MSP-FET 等大多数选项都使用 2x7 母连接器来进行 SBW 通信。 基本上 、我需要 DRV8702D-Q1EVM 通过对 MSP430G2553 MCU 进行编程来生成定制波形、因此问题是:
i) 我是否可以使用 MSP-EXPG2ET 板作为中间板来实现?
ii) 是否有、是否有电线/连接器可用于将 MSP-EXPG2ET 板连接到 DRV8702D-Q1EVM 上的 4 引脚母 SBW 连接器? 如果没有、您能否提供其他商业选项?
iii) 如果我们需要定制自己的电缆、您能为我提供布线示意图和连接器类型吗?
谢谢