This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:ADC 通道 12(温度传感器)仅在数据表中以 3V 的电压进行表征...想知道在 2V 电压下能达到什么精度?

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1533011/msp430fr2311-adc-channel-12-temperature-sensor-only-characterized-in-datasheet-at-3v-wondering-what-accuracy-i-would-get-at-2v

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:

 ...想知道我在 2V 能达到什么精度?

是否有关于此处理器的此功能的任何应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的表 5-22 就是我指的是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑它主要取决于内部基准。  

    TLV 结构中有一些校准数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到了注释 2 吗? 仍然需要设置较低的基准电压。