This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MCU 程序未运行

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1530541/msp430g2553-mcu-program-is-not-running

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:

尊敬的团队:

下面是 我们所面临问题的背景情况。  

P2.3 IO 控制主 12V 开关、还控制其他器件或其他 SOC。 发现了一些故障芯片:上电后、可以成功刷写并进入程序、但板上的 MCU 无法按预期将 P2.3 设置为高电平、因此主 12V 电源未开启。 怀疑 MCU 未运行完整程序或 P2.3 IO 引脚已损坏、请帮助验证。

在板上、MCU 的电源电压是正常 3.3V。 从电路板上移除 MCU 并将其替换为另一个芯片后、板上的 MCU 能够按预期将 P2.3 设置为高电平、并且主 12V 已成功开启。

请帮助您查看原理图是否有任何问题。

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    怀疑 MCU 未运行完整程序或 P2.3 IO 引脚已损坏、请帮助验证。

    这就是该调试连接的用途。 请参阅指南的表 2-3、了解引脚 RST/NMI 上的问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我在页面上,我该如何看到它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表、看看指南。 表 2-3、未使用引脚的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jai、

    我认为 David 是指 RST 引脚的建议连接、具有 47k 上拉电阻和 2.2nF 电容器。  在 VDD 上也为 10uF。   下面是我们的 MSP430 硬件工具用户指南中的示例电路。   您的电路板上有这些元件吗?   

    近似故障率是多少?  1 你建造了多少个单位?   

    我看不到 P2.3 连接有任何具体问题、因此可能设备未运行。  您能否看到 MCU 在任何其他引脚上运行?   

    谢谢、

    JD