This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:MCU 微控制器查询

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1529716/msp430fr5962-mcu-microcontroller-enquiry

器件型号:MSP430FR5962
主题:MSP430WARE 中讨论的其他部件

工具/软件:

您好:

  1. 对于 MSP430FR5962IPNR 微控制器、您能否确认与 VREF+和 VREF–引脚相关的内部基准电压电平?

  2. 根据我们的设计要求、我们使用 1.8V 电源为 MCU 供电。 您还能否确认该电源电压是否会导致 MCU 正常功能出现任何问题?
    特别是与 SVS(电源电压监控器)阈值电平相关?

  3. 请您确认两者之间是否有任何重大差异 MSP430FR5962IPNR MSP430FR5962IPMR 微控制器之外、还有引脚排列吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavish:

    对于 MSP430FR5962IPNR 微控制器、您能否确认与 VREF+和 VREF–引脚相关的内部基准电压电平?

    请参阅 REFOUT 寄存器位、可以启用 VREF+、使 VREF+等于内部 VREF、或者被禁用、VREF+没有输出。

    根据我们的设计要求、我们使用 1.8V 电源为 MCU 供电。 您是否还能确认此电源电压是否会导致 MCU 正常功能出现任何问题、[/报价]

    这里确实存在一些问题、请参阅数据表中的下表:

    上电时、1.8V 是不够的、我们应该参考最大值以确保其稳定。  

    同一主题涉及以下: (+) MSP430FR59941:MSP430FR59941、1.8V 电源合规性 — MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛

    请确认之间是否存在任何主要差异 MSP430FR5962IPNR MSP430FR5962IPMR 微控制器[/报价]

    否、它们共用同一数据表、具有相同的特性和功能。 只有封装和引脚排列才有区别。

    B.R.

    Sal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    1.内部和外部电压 VREF+和 VREF-引脚的电压范围是多少以及如何设置。
    2.如何读取 ADC 引脚处的电压,是否必须读取外部 I2C 主器件?
    3.是否可以根据 ADC 引脚上的电压读数启用或禁用特定引脚、如果可能、我们如何实现此功能?
    4.在我们的应用中、ADC 引脚需要检测来自多个引脚的多个不同电压、例如 1V、1.5V、2V 和 3.3V。 这是可能的、还是需要将 ADC 引脚设置为只读取单个电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    1.我们在数据表中给出了内部 VREF 支持的电平、在外部我们不会限制其范围、不超过 MCU 的建议电压。

    2.不确定要执行的操作、ADC 读取函数与 I2C 主设备读取无关。 可以为此启用中断。

    3.是的,这是可以做到的。 GPIO 可以根据您的代码配置。

    4、是的、可以。 确保为每个检测引脚选择适当的电压基准。 基准应大于检测到的电压。

    我们有很多示例工程以及详细说明、您可以在 MSP430Ware 中找到所需的一切:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACwz9fKcpVIFjPJXZepUBg__msp430ware__IOGqZri__LATEST&placeholder=true 

    [设置/复位引脚的 ADC 示例]

    B/R/

    Sal