Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047
主题:EVM430-FR6047 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
当 I SET 信号采样频率= 4MHz 时、MSP430FR6047 的
过采样率= 20
它就可以正常工作、还可以使用 USS 设计中心工具进行通信。 足够好。
但当我设置了时
信号采样频率= 8MHz、
过采样率= 10。
它会停止使用 USS 设计中心工具进行通信。 点击 ADC capture(ADC 捕获)、但没有通信、也没有进行波形捕获。
也不能更新配置值。 为什么?
即使在断电板后也无法通信。 然后再次刷写固件并开始工作。
谢谢、
Anup Kumar。