This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波燃气表解决方案、参数配置峰值

Guru**** 2931470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1531447/msp430fr5043-ultrasonic-gas-meter-solution-parameters-configuration-peoblem

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:

您好、

用于气体溶液、我有一些问题。

首先、我要将 USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 设置为 100uS、但不会生效。 您能告诉我  USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 和 USS_ULP_BIAS_DELAY 之间 的关系。

第二、我不知道  USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_sec 的含义 USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC TC=? 这意味着 T0 和 TC 之间的差距?

第三个是 TB(上图)、我知道 它是 USS_TURN_ON_ADC_COUNT_sec 这意味着 T0 和 TB 之间的差距?

最后,如何 确定 T0 ,回复哪个注册?

期待您的答复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考的内容。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、  

    我找到了这个文档、但我仍然有点困惑。

    1. USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 和 USS_ULP_BIAS_DELAY 之间的关系。

      2.将 USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 设置为 100uS ,但不会生效。

    3. TB 是基于哪个时刻。

    4、 如何 确定 T0、回复哪个注册表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    T0 在整个进程开始运行时启动。  

    ULP 延迟中的 ULP 延迟。  

    USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC 是 ASQ 序列中的 TMC 事件。 两者没有直接关系。  

    此致、

    现金好