This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET

Guru**** 2973390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1535231/msp-fet-msp-fet

器件型号:MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR5739、 MSP430FR2433

工具/软件:

您好:

我有一块带有 msp430fr5739 的定制板、然后 有 MSP430-FET。

MSP430-FET 是全新的、我上周买了。  我测试了它。  

已通过 CCS 对电路板进行编程。

突然,它开始给我错误。

它连接 MSP430。 但是加载时出错。

我的 MSP430-FET 是相同的、买了之后、由于某种原因它停止工作。 然后我买了一个新的。

现在、这也不起作用。

我可以通过从 EVM 对 MSP430 进行编程来确认我的电路板。  

我有一个 msp430fr2433 EVM、 我使用 EVM 上的编程器。 我可以使用 EVM 上的编程器对我的电路板进行编程。

但 MSP430 FET 无法正常工作。  

点击“Load Project“。 MSP430-FET 上的 MODE LED 闪烁一次。 一秒钟后、它再次闪烁并显示错误。

这是错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅使用 GND、TCK 和 TDIO 引脚进行编程。