This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波燃气表应用、算法库运行失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1533143/msp430fr5043-ultrasonic-gas-meter-application-algorithm-library-runs-failed

器件型号:MSP430FR5043

工具/软件:

您好、

对于超声波燃气表分辨率、我选择 Hilbert 宽算法。

当我使用以下一组波形作为输入时、算法库的返回值为 USS_message_code_algorithm_error_no_signal_detected_dns_channel。

我需要知道重新密封,以及如何爱这种条件。  

如果需要、我可以将所接收波形的原始数据发送到您的邮箱。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尝试使用较短的设置来设置脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙。 将信号置于 ADC 采集窗口的中间。  

    此致、

    现金好