This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP430

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1533535/msp-gang-msp430

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:

嗨,我正在使用 MSP gang 编程器,它不断失败,而我正在做任何读取,编程任何操作也错误按摩是 bellow : eading Label ...完成
正在读取标签...已完成
打开目标............
2:
错误 23:MCU 设备初始化失败。
失败
错误 23:MCU 设备初始化失败。
正在关闭目标.. 0:已完成
错误 23:MCU 设备初始化失败。

除此之外、我确实进行了自检、它有 3 个错误。

请进一步指导我。 它是工作之前的 CoZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    自检中的三个错误是什么? 我在这些数字中看不到。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、自检通过、但我在程序中遇到错误。 我无法从映像文件加载程序、它无法读取、验证、编程或 GO 函数、因此我失败  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检查硬件连接是否正确。 然后您是否手头有另一个编程器、比如 MSP-FET 要测试。 可以确认问题是来自 MCU 侧还是编程器侧。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在添加图像或十六进制文件时收到此错误。 之前它工作正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它持续报告与图像文件相关的错误。 您是否尝试过在不同的文件位置使用不同的图像文件?

    此致、

    现金好