This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:问题从设备复制固件:错误:未知设备

Guru**** 2931470 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1539299/msp430f5510-issues-copying-firmware-from-device-error-unknown-device

部件号:MSP430F5510
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好:

最近、我们大量使用 MSP430F5510 的电路板投入使用、并且 由于编程是在外部完成的、我们再也无法访问相对稳定的代码库、而且我们拥有的存档似乎没有复制我们在新电路板上期望的行为。  我们目前正在尝试找出硬件或固件的问题、我们找到了一个正常工作的旧板。

我们如何将程序复制到新电路板上?  我已经使用我们编程的新电路板通过以下命令尝试了 MSP430Flasher:

>>> MSP430Flasher.exe -n MSP430F5510 -r [goodcode.hex、main]  



此板可以正常闪烁、但无法读取。  是否有任何更好的方法来获取二进制文件以对其他器件进行编程?  有什么我显然缺少的吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:
    您可以使用 Uniflash 来查看器件的存储器、并从它检索您可能需要的任何信息(只要它未受代码保护)。

    此致、

    Diego Abad