This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1111A:程序烧录问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538275/msp430f1111a-program-burning-issue

器件型号:MSP430F1111A

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在其中一个项目中使用了 MSP430F1111AIDWR、这在以前通常使用。 然而,在这个批次的生产过程中,我们遇到了程序燃烧的问题,缺陷率为 8%。

原理图如下所示:

程序烧录端口为 J4、其与 MSP430F1111AIDWR 的连接引脚如下表所示。

J4 端口 MSP430F111AIDWR
1 (TST) 引脚 1 (TST)
2 (TDO) PIN20 (TDO)
3 (TMS) 未使用
4 (TCK) 未使用
5 (RST/NMI) PIN7 (RST/NMI)
6 (GND) 引脚 4 (GND)
7 (VCC) 未使用(由外部 3V 供电)
8 (TDI) 未使用

我们尝试了交叉实验、发现程序烧录问题出在芯片上。 您对此问题有何建议?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:
    有关您当前应用的一些问题:
    1.您以何种方式对设备进行编程? 根据您的评论、似乎是 Spy-Bi-Wire、但我会确认。
    2.你的桌子上的“不使用“是什么意思? 信号正在连接到 J4、因此我不确定这是什么意思。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 RST/NMI 的器件似乎不符合用户指南中的建议。 该电阻器是连接到 Vcc 的 47k 电阻器、没有电容器。

    其他建议使用电容器将电容限制为 10nF 的 MSP430s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    非常感谢您的建议。 我们将 根据您的建议修改设计并查看效果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    答复如下:

    1. 您以什么方式对器件进行编程? 根据您的评论,它似乎是间谍-bi 线,但我会确认。

    是的、 刻录设备是由我们的客户使用 Spy-bi 导线提供的自行刻录电路板。

    2. 您的桌子中的“不使用“是什么意思? 信号正在连接到 J4、因此我不确定这是什么意思。
    此致、

    “不使用“意味着产品 J4 上的 3 引脚 (TMS)、4 引脚 (TCK) 和 8 引脚 (TDI) 未连接到测试设备。  内部接线如下图所示。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:
    让我看看这一点,我明天在 EOD 之前再回来看看你。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:
     通过 JTAG 接口了解 MSP430 编程信息 (表 2-14. MSP430F1xx、MSP430F2xx、MSP430F4xx、MSP430Gxx JTAG 特性)、我注意到该器件不支持 Spy-Bi-Wire。 也许您可以使用时钟信号和输入信号以某种方式使其正常工作、但该器件没有 DIO 线。 您能否分享一下如何使用 Spy-Bi-Wire 对器件进行编程?  

    此致、

    Diego Abad