This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:应用手册"IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计&quot 中 eComp 模块的使用;

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1538764/msp430fr2476-use-of-the-ecomp-module-in-the-application-note-ieee-802-3cg-10base-t1l-power-over-data-lines-powered-device-design

器件型号:MSP430FR2476


工具/软件:

尊敬的专家:

我有一个关于分压器的快速问题、该分压器位于 “IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计“应用手册中 MSP430FR2476 的 MCU COMPIN-引脚处。

分压器如图右侧所示。 如果 SCCP/PWR 线路上的电压将上升约 4.55V、则负 COMPIN 引脚上的电压将高于 MCU 的基准电压、这将使用 MOSFET 关闭特征电路。

现在谈谈我的问题:如果在检测和分级后我们现在处于正常工作状态、Vmax = 30V、如何保护 COMPIN 引脚免受大约 9V (SCCP/PWR 线路上为 30V) 分压器 R3 上最大电压的影响?

这是错误的、还是我误解了原理图中的内容?

此致

Lauris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是一个问题。 Rs 值应低得多、因为 SCCP 电压将变为 30V。

    因为我在应用手册中找不到任何软件代码或 PCB 硬件。 我假设它在概念层面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我在 MSP430FR247x 的数据表中读到、GPIO 内部二极管上的最大电流可以是 2mA。 在应用手册中、R2 的电阻为 1M Ω。 流过电阻器的最大电流将在 20µA 周围、我认为不会损坏内部的二极管。

    TI 设计的分压器是否可能具有如此大的值 (1M/422k)、以便它们只能使用分压器而无需任何其他保护器件?

    此致、

    Lauris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauris:

    我想你是对的。 不会损坏 GPIO。 但由于电压将从 14V 到 32V、因此仍然违反数据表、如下所示:

     根据我的建议、我建议使用分压器将引脚电压控制在低于 VDD 的水平。

    当我检查时、我找不到更多的设计资源(如软件)、 我认为设计师在这方面犯了一个错误。

    Eason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    非常感谢。 您是否可能了解电路的设计人员、或者可能会获得一些关于他们如何验证其设计的信息?

    这对我非常有帮助。

    此致

    Lauris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我查看时、本应用手册没有作者信息。 我可以帮你连接到作家。

    实际上、我认为他们不会验证设计。 通常、为了验证设计、我们会将代码和测试结果放在应用手册中。