This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1543427/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、

如果 在代码中启用#ifdef USS_APP_AGC_CALIBRATION_ENABLE、则会怎样。

在哪些方面会影响我的飞行时间计算?

此致、

Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们等待 USS 专家回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AGC(自动增益校准)功能用于校准 PGA 增益设置、以便始终将最大 ADC 捕获信号电平保持在特定数字。 这并不直接影响 ToF 的计算。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    那么、我在运行时计算流速时是否可以使用此值?

    另外、我在代码中看到、如果您每 1 秒测量一次流速、如果将校准间隔设置为 60、那么这是否意味着每 1 分钟进行一次校准/调整增益?

    在代码中、硬编码表明 3dB 值为 2^11 (12 位 ADC)、约为 1449。  该值是否用作 AGC 增益校准的基准点?

    此致、

    Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在运行时使用它。  

    是的、这意味着每 1 分钟校准一次。 您可以根据需要决定时间间隔。  

    对于第 3 个问题、您可以参考下图。  

    此致、  

    现金好