This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:从断电开始的启动时间

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1542218/msp430fr2000-startup-time-from-power-off

器件型号:MSP430FR2000


工具/软件:

您好的团队、

配备 FRAM 的微控制器的启动时间是多少?

在断电状态下、启动上电后处理需要多快?

我查看了 MSP430FR2000 数据表作为测试、发现 1ms 的值是典型值。 来自 BOR。

从 μs 的功率损耗中恢复电力是否困难几十 μ s?

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能不会获得 10usec、但它可能不会(相当)如数据表所述。

    我通过在__system_pre_init 中讨价还价 GPIO 来分析一个程序、并在 FR2311 (Launchpad) 上运行该程序。 我测量到从功率斜坡 (3.0V) 到 GPIO 边沿的时间为 440us;其中大约 40-50usec 是从复位矢量到我代码的代码路径。 所以,也许 400 usec 在“现实生活“。

    F2 系列用户指南[SLAU144K 第 2.1.1 节和图 2-2]提到了功率斜升达到高迟滞水平后、释放复位之前的延迟 (tBOR)。 我认为它用于对高噪声电源进行各种滤波。 它无法调节。 (例如)F2274 数据表将 tBOR 引用为 2ms(!) 但在实践中、它要短得多。

    FR2 系列用户指南 (SLAU445i) 没有提及此延迟(tBOR 与之不同)、但如果有延迟、我不会感到惊讶。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    感谢您的支持!

    因此、根据您的测试+延迟 (tBOR)、您的平均值是 2 400μsec 应该被视为总启动时间?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tBOR 延迟(如果 FR2x 中存在)不会是累加的、而是 I 测量值 400us 的一部分。 我刚才以 tBOR 为例、说明 SVS 带来电源超前和在复位矢量上执行第一条指令之间可能看到的内部启动活动类型。 [没有人给我 Verilog 密钥,所以我 只能猜测实际发生了什么。]

    该实验旨在建议您在数十微秒内无法启动、但可能也看不到 1ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenley、  

    希望您的一天有一个良好的开始。 尽管如此、如果您对 Bruce 的回答以及一切都很好、我想与您核实一下。 此外、如果您还有其他问题或疑虑、请随时告知我们。  

    此致、Jojo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce 和 Jojo、

    是的、感谢您的确认。

    我对这些回复感到满意、并正在等待客户的反馈。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Kenley。 如有任何问题、请随时重新打开此主题。

    此致、Jojo