Other Parts Discussed in Thread: MSP430F427
主题: MSP430F427 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在使用 MSP-GANG DLL 对 MSP430 F427 器件进行编程和写入 ID。 我能够连接、擦除和编程目标、但当我尝试使用 Interactive_Open_Target_Device 进入交互模式时、会得到错误 23 target_dev_init_ERR。 我正尝试 SetGangBuffer() 和 IDGANG_Buffer_to_flash() 来写入 ID,然后尝试 Interactive_Read Bytes() 来读取和验证 Interactive_Copy_是否被正确写入。 但是、由于之前的错误显示了 Err 63 -(目标未打开)、因此我无法完成这些步骤。 上下文:我要在 TestStand 2019 中创建一个用于.NET 模块的 C#应用程序、并使用 JTAG 连接到目标器件。
我如何解决此问题(即我是否需要在发送 Open target 之前设置某些配置?)/我是否可以使用其他方法从 ID 位置进行写入和读取。