This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:在使用 MSP-GANG DLL 时无法打开目标器件 MSP430F427

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1526667/msp-gang-cannot-open-target-device-msp430f427-while-using-msp-gang-dll

器件型号:MSP-GANG
主题: MSP430F427 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 MSP-GANG DLL 对 MSP430 F427 器件进行编程和写入 ID。 我能够连接、擦除和编程目标、但当我尝试使用 Interactive_Open_Target_Device 进入交互模式时、会得到错误 23 target_dev_init_ERR。 我正尝试 SetGangBuffer() 和 IDGANG_Buffer_to_flash() 来写入 ID,然后尝试 Interactive_Read Bytes() 来读取和验证 Interactive_Copy_是否被正确写入。 但是、由于之前的错误显示了 Err 63 -(目标未打开)、因此我无法完成这些步骤。 上下文:我要在 TestStand 2019 中创建一个用于.NET 模块的 C#应用程序、并使用 JTAG 连接到目标器件。

我如何解决此问题(即我是否需要在发送 Open target 之前设置某些配置?)/我是否可以使用其他方法从 ID 位置进行写入和读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiy、

    以前未使用交互模式、让我内部检查和反馈。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiy、

    我找到下面的主题、这可能会对您有所帮助:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886259/msp430fr2522-msp-gang-interactive-mode-programming-clear-example 

    它显示文档和示例供您参考。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    我通读了该线程并同意我看到的其他一些内容、我已尝试在发送交互式打开目标之前将 CFG_TMP_Cumulate_ST_EN 配置设置为 0、但仍然不起作用。  

    我使用了 Cpp_Interactive 示例、尝试打开目标并获得以下响应、似乎我仍然需要设置一些内容? 不知道我缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiy、

    感谢您的信息、我将查看内部信息和反馈。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    想知道内部是否有此方面的更新?

    非常感谢、

    Fiyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiyin、

    我查看下面的最新 Gang GUI:

    它看起来与您的共享版本大不相同。 GUI 是由您自己开发的、在您调用的 API 在.dll 文件中定义?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    在您建议的线程中提到的 Interactive_cpp 示例中不使用此 GUI、我只是运行解决方案来测试实现 、但它仍然无法打开器件。

    非常感谢、

    Fiyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiyin、

    感谢您的反馈。 请获取我们随 GUI 提供的软件包。

    https://www.ti.com/tool/download/MSP-GANG-SOFTWARE 

    [引述 userid=“522967" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1526667/msp-gang-cannot-open-target-device-msp430f427-while-using-msp-gang-dll/5888833 #5888833“]

    我查看下面的最新 Gang GUI:

    [/报价]

    它支持交互模式、您可以点击“Read"(“(读取(读取)选项以打开目标。

    请告诉我它是否适合您。 我以前使用此 GUI 并读回 MSP430 器件。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    对延迟的回复表示抱歉、我错过了您的消息。

    是的、使用 GUI 时、我可以打开目标并从目标中读取。

    但是、我的问题是使用 MSP-GANG.DLL 打开目标、当我尝试打开目标时收到上面提到的错误、同样也会在尝试使用示例代码时收到错误。 交互模式是否有问题? 或者、是否不支持我的芯片 MSP430F427?

    非常感谢、

    Fiyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiyin、

    不幸的是,我不知道 dll 的工作原理及其语法。

    我将保持该主题开放、以便看到任何人都可以对此问题提供帮助。

    我团队中的一位 MSP-GANG 专家是 OOO、直到下周、 当他回到办公室时、我也会转发这一话题。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    感谢您始终保持开放状态、感谢您迄今为止的帮助。

    在等待您的同事时、我可以询问您是否知道旧的 Gang430.dll 是否适用于新的程序员。 一些示例表明它有、但它似乎没有与编程器通信。

    非常感谢、

    Fiyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiyin、

    我没有其他信息。 在 MSP-GANG 中维护相同的软件版本时、应使用较旧的.dll 文件。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    您是否能够联系到您的同事? 你提到他们将在本周从 OOO 回来。

    谢谢、

    Fiyin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiy、

    是的、我会在同事在线时 ping 他。 因为他本周刚回来、所以反馈会花费 一些时间。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiy、

    https://www.ti.com/lit/ug/slau358q/slau358q.pdf?ts = 17525531780&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    上述 MSP-GANG 用户指南应该能够为您提供有关 GUI 及其 产品的更多详细信息。 我建议先完成这一过程。

    谢谢您、

     Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fiyin、

    您能说明您在 C#代码中所调用的开放目标的流程吗? 以便我们帮助检查您的工艺流程。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    请查看下面的代码、对上周我离开办公室的延迟回复表示歉意。

    此致、

    Fiyin